结果:找到"PCB 原理图 网络标签 网络端口",相关内容1000条
  • 关于原理图与PCB网络关联问题
  • PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
  • (专业版)怎样方便的随意挪动网络标签?
  • 举例:在画pcb时,感觉某信号如果在单片机的另一个引脚上会更好。所以,要对原理图的现有的“网络标签”做一下较大的调换/挪移/修改.....。但现在挪起来比较繁琐不清晰容易出错----“网络标签”是可以随意移动,但导线被赋予了网络标签的“名称”属性,必须要全部删除,或者经过相对(相对标准版和AD)麻烦的步骤,才能彻底解决。而且这些导线上的名称属性默认是隐藏的......。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:SXG123 发帖时间:2021-12-10 11:25:00
  • 网络标签的锚点问题
  • 网络标签,经过旋转、反转、镜像反转之后,其连接锚点,就跑了,虽然问题不大,但很影响用户体验。感觉是很low的问题。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:dhma 发帖时间:2021-09-18 19:17:00
  • 设计管理器网络标签上的感叹号
  • 设计管理器中网络标签上出现感叹号,检查了这些标签放置是正确的,且也是成对出现的。为什么出现感叹号?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 感叹号 发帖人:pkoko 发帖时间:2020-06-22 08:30:00
  • 网络标签问题
  • 如果给一个器件端口放置了DO1~DO16,第一次,系统能实现自己递增。然后给另一个器件端口放置DO1~DO16,它就死活只从DO17开始。这个设计不符合日常操作需求,如果不理解建议开发人员看看AD、ALLEGRO怎么做的
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:山里人 发帖时间:2018-07-30 09:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: